This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:用于应变计的 INA333

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035110/ina333-ina333-for-strain-gauge

器件型号:INA333

尊敬的 TI 团队:


我正在研究用于应变仪的放大器、如下所示。 我没有获得所需的输出电压。 放大器的输入处于共模电压范围内、如下所示:

参数 电压
V+ 2.8.
V- 0
输入电压(最小值) 0.1.
输入电压(最大值) 2.7.
输出电压(最小值) 0.05
输出电压(最大值) 2.75

增益- 455

当为具有精确电路配置和值的旧板提供输入时、我将获得正确的值、如下图所示。

旧电路板-黄色信号为放大器输出。                       新电路板- 黄色信号为放大器输出

                   

申请 TI 的帮助。

谢谢、

Girish.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您的原理图未完全显示 INA333的输入发生了什么。

    对我来说、这看起来像是输入和/或输出饱和。 您是否希望向 REF 引脚施加远高于0V 的电势? 例如、Middsupply?

    粉色曲线显示了什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    如 Kai 所指出、请显示应变仪配置的模拟前端。  

    封装是换能器可能配置的一个示例。 此外、请确保 输入端的20kΩ Ω 匹配;新电路板和旧电路板的应变仪在工作范围(RSG)中需要相同/相似、以便复制线性响应、请参阅仿真。   

    e2e.ti.com/.../INA333-Strain-Gauge-09092021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    我将关闭此查询、因为我已通过内部电子邮件回复了您的查询。  

    最棒的

    Raymond