This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:输入电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358A, LMV358, LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036838/lmv358-input-capacitance

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件:LMV324

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的一位客户 每年消耗6K-7K 的 LMV358AIDR (SOIC-8封装)。 但是、该器件缺货、因此他们需要查看非 A 后缀版本、LMV358ID/IDR/IDRG4/等

它们的一个关键参数是输入电容。 后缀为 A 的器件的规格表列出了其输入电容为1.5pF 差分和5pF 共模。 但是、我们无法在非 A 后缀器件的规格表中找到输入电容规格。 因此、我们不知道他们是否可以替代此应用程序中的非 A 版本。

您能否像对于 A 后缀版本那样提供非 A 版本输入电容的规格? 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我没有 LMV358ID 数据,但我有 LMV358Q1采样数据*。 LMV358I 应非常接近此 LMV358Q1表。 即使 LMV358I 略高、它仍小于 LMV358A

    *样本数据可能代表 LMV358Q 或 LMV358I 的典型性能,也可能不代表这一性能。

      通道1 通道2.
    CIN- 1.5pF 1.4pF
    CIN+ 1.4pF 1.3pF
    Cin-IN+ 0.1pF 0.1pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    只需澄清一下:您是否说非 A 后缀器件的输入电容应小于 A 后缀器件? 这就是我们从他们的回复中解释这一引用的方式:"即使 LMV358I 略高、但仍低于 LMV358A。" 请确认我们应该能够合理地从非 A 后缀版本中获得相同或更低的输入电容。 如果确实如此、这是一个好消息、我们可以替换非 A 版本并接受此解决方案。 正在等待您的回复。 非常感谢。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我期望 LMV358非输入电容与 LMV358A 相同或更低。  

    我找到了 LMV324 (非 A)的该样本测量值。 我希望 LMV358非 A 相同。

    Cin 2pF
    CDIFF 0.2pF

    注意:LMV358 (非 A 器件最近实施了 PCN)、因此某些样片的输入电容可能与 LMV358A 相同。