This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062:IN (x)电流方向图

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC271, TLV4062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036745/tlv4062-in-x-current-way-off-chart

器件型号:TLV4062
主题中讨论的其他器件:TLC271

 当输入电压(x)+3.0V 和输入电压(x) 0V 时、通过1MΩ Ω 电源电阻测得的 IN1电流为1.12μA μ A。 规格中提到的是15nA

很抱歉、您是否获得了市场上的一些非规格产品?

 在引脚6上完成测试、在引脚2上导通 PNP、电路工作但未达到预期阈值..... 当然… 输入电流的情况下运行

作为我、您是否有任何反馈? 是否有任何替换器件的建议(在低电流条件下工作、这意味着实际的高输入阻抗)?

相关信息

Jacques Renaud

 

注意:上周在 Mouser 购买的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您如何使用电源电阻器来测量输入电流。 请显示您正在使用的确切测试电路、包括测量器件及其输入特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Clemens 的评论中、您是否在多个器件上尝试过此测试? 您是否看到其他器件的类似结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您建议尝试其他器件、但我没有尝试、如果制造商有 QA 问题、我喜欢通过电话联系我、也不喜欢将其作为起点。

    现在、我在选择比较器/运算放大器时更加小心。

    例如、我已经使用 TLC271测试了电路、无 Pb (输入阻抗10power12欧姆)

    然后、我正在寻找 没有内部基准的毫微功耗低张力比较器/运算放大器、并根据制造商规格检查输入阻抗。

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 保证在某些测试条件下提供输入电流。 如果您获得不同的电流、那么我只能假设您使用的是不同的测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Jaques、

    您能否显示测试电路的原理图?

    测试期间是否为 TLV4062供电?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在更简单的方法

    测试期间是否为 TLV4062供电?

    啊,...试了一下,还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是真实的、还是您的答案根据目的进行了调整?????

    您要求的原理图是这里、比这更直接的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了问题。

    考虑到我的工作、我对其进行了分析。

    由于原理图很简单、我怀疑是接触 PCB/引脚。

    在拆焊 TLV4062之后、我清洁了 PCB、该 PCB 在芯片和芯片本身下面呈现残余的磁通量。

    我在没有通量的情况下重新焊接了芯片...现在、……TLV4062正像一种魅力。

    使用的助焊剂 MG Chemical 8342

    我第一次遇到这种情况 :我想知道我应该在最终电路板上做什么 ????

    变化磁通?

    有人有过这种经历 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了问题。

    考虑到我的工作、我对其进行了分析。

    由于原理图很简单、我怀疑是接触 PCB/引脚。

    在拆焊 TLV4062之后、我清洁了 PCB、该 PCB 在芯片和芯片本身下面呈现残余的磁通量。

    我在没有通量的情况下重新焊接了芯片...现在、……TLV4062正像一种魅力。

    使用的助焊剂 MG Chemical 8342

    我第一次遇到这种情况 :我想知道我应该在最终电路板上做什么 ????

    变化磁通?

    有人有过这种经历 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了问题。

    考虑到我的工作、我对其进行了分析。

    由于原理图很简单、我怀疑是接触 PCB/引脚。

    在拆焊 TLV4062之后、我清洁了 PCB、该 PCB 在芯片和芯片本身下面呈现残余的磁通量。

    我在没有通量的情况下重新焊接了芯片...现在、……TLV4062正像一种魅力。

    使用的助焊剂 MG Chemical 8342

    我第一次遇到这种情况 :我想知道我应该在最终电路板上做什么 ????

    变化磁通?

    有人有过这种经历 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现代电路板组装室有自己的清洁流程、因此当您使用电路板进行生产时、这不会成为问题。  我认为您只是遇到了手工焊接的问题。  在我们的实验室中、当我们手动焊接部件并使用酒精和空气吹干电路板时、只需清洁电路板即可。 但我感到你的痛苦。  随着这些器件的间距越来越小、手工焊接也变得越来越复杂。  我们很幸运有一位优秀的技术人员:)

    卡盘