This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:与 INA188 @ 85C 相比的失调电压漂移

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037119/ina818-offset-voltage-drift-compared-to-ina188-85c

器件型号:INA818
主题中讨论的其他器件:INA188

大家好、

我看到 INA818在25°C 时具有比 INA188更小的初始偏移。 考虑到85°C 下的漂移、总偏移是否仍然小于 INA188?  
我还看到了有关长期漂移 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881626/opa2189-long-term-stability/3261460#3261460的讨论 。 我认为 INA818可能比斩波技术放大器更糟。 客户将每天对终端设备进行系统级校准、以消除放大器和 ADC 的误差。 它是否有助于减少长期漂移?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您的评估正确。 下面是两个器件之间基于数据规格的比较。  

    客户将每天对终端设备进行系统级校准、以消除放大器和 ADC 的误差。 它是否有助于减少长期漂移?

    如果客户每天校准测量系统、则设计中的长期漂移无关紧要。 每日校准将校准设置和/或系统中与偏移相关的大部分变量。 剩下的是 Vos 随温度变化的漂移。 通常、建议在给定的环境中使用精密测量系统进行预热。 当系统温度达到热平衡时、会进行系统校准。 因此、校准后的实际温度变化非常小。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond