This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:我想使用 TLV7011。

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037024/tlv7011-i-want-to-use-tlv7011

器件型号:TLV7011

数据表显示 IC 具有

内部迟滞。如何为其提供上限阈值电压和下限阈值电压? 或者、我们是否必须 从外部连接电阻器 R1和 R2? 或者它们是否位于 IC 内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部迟滞始终存在、不使用类似的电阻器。 仅当您需要更多迟滞时才需要外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、感谢您的参与。  

    Apoorva、正如 Clemens 提到的、内部迟滞已经存在、并且没有任何额外的电阻器就无法实现、因此您可以根据该内部迟滞电压计算阈值上限和下限电压。 如果您需要更多的迟滞、可以添加电阻器、您的阈值电压将仅包括比较器的内部迟滞和电阻器的外部迟滞。