您好!
我目前正在将 SOT23 ina219aid 替换为 SOIC ina219bid。
对于 SOIC8版本、电流输入相反、即 v+和 v-
由于我已经有了布局、我想进行的更改很少、我是否可以用 v-替换 v+并用软件替换负号?
还是 INA219具有高侧和低侧?
这是一个好做法吗? 我还可以使用底层的横过孔来跨越它们。
此致、
CAN
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、CAN、
感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。
实际上、这两种封装之间的输入不仅不同、因此您可能需要随时更改布局。 实际上、这些器件是彼此的镜像、SOT 的引脚1-4是 SOIC 上的引脚5-8。 因此、不仅需要更改输入、还需要更改每个其他引脚。
由于某种原因、它实际上仅是您的输入引脚、因为 INA219是双向的、因此您可以否定 SW 中的值、但最佳做法是实施第二种解决方案、并使用通孔将它们正确地连接到底层。 这将消除软件中的任何混淆、并确保软件显示器件真正测量的内容。
路易