This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:将 INA INA219AID 替换为 INA219BID (SOIC-8)

Guru**** 2513395 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035032/ina219-replacing-ina-ina219aid-with-ina219bid-soic-8

器件型号:INA219

您好!

我目前正在将 SOT23 ina219aid 替换为 SOIC ina219bid。

对于 SOIC8版本、电流输入相反、即 v+和 v-

由于我已经有了布局、我想进行的更改很少、我是否可以用 v-替换 v+并用软件替换负号?

还是 INA219具有高侧和低侧?

这是一个好做法吗? 我还可以使用底层的横过孔来跨越它们。

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    实际上、这两种封装之间的输入不仅不同、因此您可能需要随时更改布局。 实际上、这些器件是彼此的镜像、SOT 的引脚1-4是 SOIC 上的引脚5-8。 因此、不仅需要更改输入、还需要更改每个其他引脚。

    由于某种原因、它实际上仅是您的输入引脚、因为 INA219是双向的、因此您可以否定 SW 中的值、但最佳做法是实施第二种解决方案、并使用通孔将它们正确地连接到底层。 这将消除软件中的任何混淆、并确保软件显示器件真正测量的内容。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    是的、我知道不仅输入引脚不同、而且器件是镜像的。 至于输入引脚、 布局拓扑的对称性是错误的。 因此、解决方案要么在软件中进行更改、要么跨越输入测量引脚。

    不过、我最初的目的是不使用过孔穿过测量线并分流电阻器。 (我准确地说是对称的)、但可以通过它们。

    有什么意见?

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有机会附上原理图、以便我完全了解您尝试做什么? 如果我可以看到您的原理图以及"交叉"引脚意味着什么、我可以提供一些更好的指导。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将假定您已解决问题并关闭此帖子。 如果您遇到任何其他问题、请毫不犹豫地再次联系我们。

    路易