This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3301 AMC3302高频输出噪声

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036813/amc3330-amc3301-amc3302-high-frequency-output-noise

器件型号:AMC3330

在具有集成直流/直流转换器的隔离式放大器中、输出引脚 OUTP 和 OUTN 处存在一些噪声。
我知道、假设该噪声由差分放大器滤除。 但我对高频分量不太确定。

您能否推荐一些无源滤波器组件、尤其是高频组件?

此致

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    您看到的噪声频率是多少?

    下表显示了几个可与我们的 AMC 器件良好配合使用的输出滤波器示例。  当然、测量信号的频率和输出的馈送也是重要的考虑因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我发现该表来自不同器件(AMC135x)的用户指南。

    在使用无源探头的示波器上、我看到了~30MHz 和~100MHz 的噪声分量。 我目前没有图片。

    但我有一张使用有源差分探头进行测量的图片、请参阅随附的图片。
    以上:时域
    以下:FFT
    示波器的带宽限制设置为20MHz。

    在10..20MHz、31MHz、62MHz、93MHz 上有噪声分量、……

    也许我们可以尝试增加差分电容器的容量。

    增大串联电阻器的值也会有帮助吗?
    电容器对地的影响如何(EVM 中的 C7和 C12)?

    此致、
    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    这是在 Alexander 的差分 RC 低通滤波器的输出端测量的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这个信息在帖子中缺失。

    上一帖子中的图片是使用此筛选器拍摄的:
    串联电阻1k、cs 与接地10nF (FG ~16kHz)、
    没有差分电容器。

    这是另一张图片、设置与上述相同。
    滤波器组件:
    串联电阻器50欧姆、Cs 对地1nF (FG ~3MHz)、
    同样没有差分电容器。

    正如预期的那样、使用第一个滤波器时、低频(<2MHz)下的噪声要低得多。
    我不清楚的是、为什么第一个滤波器在较高频率(>10MHz)下的噪声更高。

    其他信息:测量不显示相同的 TI 器件、而是显示两个具有不同滤波器组件的电路板上的器件。

    此致、
    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    本文档、特别是简介、详细介绍了集成式直流/直流转换器的30MHz 噪声。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa515/sbaa515.pdf

    您能否分享有关布局的详细信息?  

    考虑到低侧几乎始终存在接地层、我们发现 AMC33xx 器件高侧具有最小接地层/布线长度最适合最大限度地减少辐射发射、因为它会产生不对称偶极天线、辐射不会有效。

    输出馈送到什么? 您在运算放大器中提到的差分放大器?