This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324和 LM324A 之间的差异?

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324A, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036478/lm324-difference-between-lm324-and-lm324a

器件型号:LM324

尊敬的 TI 支持团队;

    当使用同一电路时、  LM324的输出  小于 LM324A 的输出。 我下载规范并看到这两者是相同的。

您能告诉我两者之间的区别吗?

  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324A 具有较小的输入失调电压。

    我不知道您的电路。 显示您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324A 是 LM324的更窄选择版本。 唯一的区别是输入失调电压更小、输入偏置电流更小。 就这些。 其余是从晶圆到晶圆的制造容差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    如果 LM324和 LM324A 之间存在明显变化、则 LM324的应用电路要求可能过于严格。 您能否提供有关您的电路的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样做有风险、因为 LM324会在稳压器的 VSENSE 引脚上引入相当大的额外延时时间和相位滞后。 许多稳压器都不能与此类电路一同使用、并且需要修改 COMP 引脚上的组件值。

    这话什么意思

    [引用 userid="380983" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036478/lm324-difference-between-lm324-and-lm324a "]使用同一电路时  、LM324的输出  小于 LM324A 的输出。

    Vout_high 变得越来越小或 Vout_low?

    我认为 R21在您的电路中发挥着重要作用。 您是否尝试将电阻值更改为较低的值?

    您是否注意到您可能超出 U53B 的共模输入电压范围?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    要使 U53D 从反馈环路中退出、请尝试将 R20更改为4.12k、将 R22更改为1k 以降低阻抗

    然后移除 D32和 R21。 然后将引脚12和13短接在一起以测试此情况。 (通常我不是将输入短接在一起的风扇)

    LM324具有更宽的 Vos 范围、U53A 的增益为100、因此输入失调电压可能会影响此输出。