This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2071:技术问题

Guru**** 2523820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035596/tle2071-technical-issues

器件型号:TLE2071

大家好、

我收到了客户的问题。

TLE2701调试、输入波形、但无输出波形、电源+12V、请帮助查看问题是什么。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形是  LF357N,的输入和输出波形、但 TLE2071没有输出 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zewei、

    这个电路对我来说非常奇怪。

    在单电源模式下为 LF357供电并将+input 连接到信号接地时、您会严重违反 LF375的共模输入电压范围、因为您必须远离电源轨4V。

    在 LF357的输入端连接电容、或者换句话说、提供交流耦合、甚至会强制输入电位低于负电源电压。 这样一来、您甚至会面临芯片损坏的风险。

    我认为该电路不正确。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入共模无法接地。它至少应为4V。 您希望增益为10、000 (1M/100)吗? 如果是、为什么输入如此大? 将 IN+连接到更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我想 LF357被连接为使用10000虚拟增益的快速转换比较器。 使用此"技术"的传统电路有很多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的! 但   TLE2071 没有输出信号。请 帮我,非常感谢  !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    输入信号是金属检测线圈检测到并由电阻网络处理的信号。 它是一个高速信号。 它主要检测存在金属时波形的时间变化、即衰减速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但   TLE2071 没有输出信号。请 帮我,非常感谢  !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zewei、

    将引脚3上拉至4V、这是有效的输入共模电压。 则运算放大器将起作用。

    另一种选择是使用不同的运算放大器、允许输入电压降至接地。 如果有兴趣、请提供完整的 TLE2071器件型号、以便我可以正确搜索。