This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404QRHFR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034854/lmh32404qrhfr

主题中讨论的其他器件:LMH32404

编号:CS0672136
联系人:Alberto Hinojosa
名字:Alberto
姓:Hinojosa
简短描述:TIA 增益调整
电子邮件:alberto.hinojosa@vlcphotonics.com
公司:VLC Photonics S.L.
公司电话:
语言:英语
状态:打开

------------------------

提供案例详情或评论:

我们支持客户开发用于医疗应用的光子集成电路(PIC)。 该电路由光输入加速、然后在 PIC 处理光并在 PD 收集数据。 一种方法是使用外部 PD、特别是 PD05J4 -> https://www.albisopto.com/albis_product/pd05j4/ 我们正在寻找一款集成互阻抗放大器(TIA) 4英寸 x 4输出、具有独立通道、可随时焊接在 PCB 上。

我们认为 LMH32404QRHFR TIA 模块可能适用。

ADC 的工作电压范围为1 - 2伏。 但是、从 PD 到 TIA 的输入电流可能在微安到毫安的范围内。

由于增益为20k 欧姆、因此工作范围较低。

是否有任何解决方案来调整增益?

另一方面、2021年、我们将进行小型原型设计验证。 我们将需要大约50–100个组件。 但是、网站上显示有~20个售前 TIA。 制造更多商品需要多长时间? 什么是 MOQ?

谢谢
此致、
Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您的信号的带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    用于检测模拟信号的光学-电气带宽为100-200MHz。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

      感谢您提供有关该应用的信息。 实际上、LMH32404的增大幅度不能超过集成的20kOhm 反馈电阻。 您是否愿意使用两个双放大器或四个单放大器来实现更高的增益选项? 这将带来增加电路板空间的不利影响。

     此外、我还需要查看我们的可用器件、我将在下周初之前再次与您讨论这一问题。  

     还有一个问题、我找不到您链接的站点上 PD 的电容、您是否碰巧知道该值?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有其他解决方案可以留下四通道解决方案并寻找双通道或单通道 TIA。

    PD 的电容为1pF (f = 1MHz)。 3dB BW 高达2.5GHz

    感谢您查看库存。 ~、我们将需要放大40个 PD x 5或7个芯片、因此 TIA 器件的 通道数大于200至300

    欢迎提出任何建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

     感谢您提供更多信息。 仍在研究 LMH32404库存、我们将很快就此与您联系。 1pF 的 PD 电容适用于 LMH32404 (数据表中的图、数据是使用1pF 的输入电容测量的)。 在输入电压下重新稳压、中等微安范围应适用于20kOhm 增益。 例如、100uA 将在放大器的输出端为2V。 您是否在设计此 TIA 的范围较广、您是否碰巧知道确切的量? 或者您是否正在设计 PD 最小输出电流时的输出电压范围?  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

     此外 、LMH32404的库存 现已增至3k 以上。  

    谢谢、

    Sima