This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:如何选择分流电阻器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036565/ina226-q1-how-to-select-the-shunt-resistor

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

您好、先生、

我在数据表中通过 Figure 21创建了 INA226原理图、并使用了 R FILTER=10 Ω、C FILTER=0.1uF。

如果 Vbus=0.75V 且电流为1A,则 R shunt 为0.005 Ω,那么 V shunt 值为5mV?

对吗?

如何找到寄存器值来验证 V SHUNT 值?

如果电流为500mA、那么我需要将 R SHUNT 值调整为0.01 Ω、以使 V SHUNT 值为5mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 TI 论坛。  是的、您对预期分流电压的数学运算是正确的(并且您提到的两种情况都具有5mV 的预期分流电压)。 µV 将寄存器值转换为 V、只需将该值乘以 LSB (2.5 μ V)即可。  如果您想了解特定情况下预期的寄存器值、则只需除以 LSB 即可。 因此、在5mV 时、寄存器值应为5m / 2.5µ= 2000 (或0x7D0)。

    如果您在决定要使用的分流电阻值时遇到困难、我建议查看 我们的"数字电源监控器入门"应用手册 、该应用手册位于:www.ti.com/.../sboa511a.pdf。

    本文档甚至提供了 Excel 设计工具的链接、可帮助您选择分流器并为您计算校准寄存器。