This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1和 INA214之间的差异

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036146/ina214-q1-differences-between-ina214-q1-and-ina214

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件: INA214

您好!

您能否提供 INA214-Q1和 INA214之间差异的完整详细列表,客户将根据差异点安排测试,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    您可能还想阅读此主题、了解 Q1和非 Q1器件之间的差异:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028014/lm2901-difference-q1-and-non-q1

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    一般而言、 Q1和非 Q1版本之间的,,在电气和操作上 是相同的、但是  

    INA214-Q1和 INA214在电气和操作方面确实存在一些差异、例如电源最大电压 Vs、 INA214-Q1为28V、  INA214 为26。 这些差异可能会影响客户的测试、因此您能否在此处提供特定的差异表? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hazel、

    虽然我们的大多数 Q1和非 Q-1器件在功能上是等效的、但在这种特殊情况下、Q1版本的器件接受了额外的测试、以确保 VCM 承受高达28Vcm 的电压。 除了这种差异外、器件在功能上是等效的。 如果您的客户需要28Vcm 的承受能力、我建议他们选择 Q1型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1 μ A 我、  ?INA214的规格有温度范围、而 INA214-Q1不是,μ A 您可以提供 INA214-Q‘s μ A 数据

    2、   INA214本身的温度范围参数存在矛盾,、这是主优先级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hazel、

    恐怕我不理解您的问题。 这两款器件的额定工作温度范围均为-40C 至125C、我似乎找不到您在 INA214上提到的差异。 您是否可以更具体地了解您在数据表上提出问题的位置?