This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6002:运算放大器未使用引脚

Guru**** 2873940 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6002, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034663/ths6002-op-amp-unused-pins

器件型号:THS6002
主题中讨论的其他器件: TLV3502

您好!

对于我们的项目、我们使用 THS6002具有接收器放大器。 THS6002是一款双路差动线路驱动器和接收器。  

在我们的应用中、我们仅使用接收器运算放大器、未使用驱动器运算放大器。

对于未使用的运算放大器、我们已将一个零欧姆电阻器接地。 请查找以下屏幕截图以供参考。

请告诉我、未使用的运算放大器如上屏幕截图中所示的那样连接是否合理。 如果连接不正确、请建议使用推荐的连接。

谢谢你。

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我要将未使用的运算放大器的+输入端连接到信号接地、并通过在反馈环路中安装1k 电阻器将未使用的放大器作为增益为2的同相放大器运行、如数据表的图1或59所示。

    由于 THS6002是电流反馈运算放大器、需要在输入和输出之间连接一个电阻器、因此将未使用的运算放大器接线、因为简单的电压跟随器将不起作用。

    将未使用的 THS6002的输出保持未连接状态、但反馈电阻器或课程除外。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      由于这些是电流反馈放大器、我还建议遵循 Kai 的建议。 这 是一个 e2e 线程 、解释了此建议的理由。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    非常感谢您的宝贵建议。

    我将按照您关于未使用的运算放大器的建议进行操作。

    谢谢、此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sima,

    感谢您的建议、并提供了一些好的文档、以便更好地了解事情。

    谢谢、此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai、

    关于 OP-AMP 未使用的引脚、我们还需要另外一个建议。 我们在项目中使用的是均衡器 AD8145。 未使用的 OP-AMP 的连接方式如下面的屏幕截图所示。  

    请查看电路、并告诉我们您的宝贵建议。

    谢谢你。

     

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    由于 AD8145是 AD 提供的芯片、您需要询问 AD。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai、

    很抱歉、我发布了广告芯片查询。  

    比较器芯片上需要另外一个建议。 我们在项目中使用了 TLV3502作为比较器。 未使用的 OP-AMP 如下面的屏幕截图所示进行连接。

    请查看电路、并告诉我们您的宝贵建议。

    谢谢你。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    您可以将一个输入连接到 TLV3502的较低电源电压、将另一个输入连接到 TLV3502的较高电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

     Kai 的建议也是正确的、但是对于这个比较器系列、接地输入也是可以接受的。

     来自比较器组: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/422729/tlv3502-unused-inputs-and-output

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的宝贵建议。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的宝贵意见和链接。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    非凡的 Art Kay 建议使用两个接地输入端子、这与 TLV3502提供6mV 内置迟滞有关。 如果比较器未显示该内部迟滞、则将两个输入端子接地可能不是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

     我认为这是正确的。 将输入端接地不会对器件造成任何损坏、但会导致抖动。 对于该系列器件、由于6mV 内部迟滞、因此不会出现此问题。 为了实现最仔细/最佳的配置、您提到的是将输入连接到电源轨或两种不同的非低阻抗电压。 我要将此主题移至比较器团队进行确认。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个人在这篇帖子上都提出了所有好的观点。  由于比较器的内部迟滞、短接两个输入不应在输出端产生任何抖动。  对建议的一个轻微修改是将两个引脚短接在一起、然后将这个结直接接地或通过一个小电阻器接地。  就在噪声量过大的情况下、将引脚直接短接在一起将防止在输入端检测到任何差分电压。

    卡盘