This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6555:TI PSpice 上的 LMH6555仿真错误

Guru**** 2638405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033430/lmh6555-lmh6555-simulation-error-on-pspice-for-ti

器件型号:LMH6555

尊敬的技术支持团队:

LMH6555仿真失败、我收到以下错误:

X_U1.Q13 N00669 X_U1.a138 X_U1.op X_U1.inh_bulk_n NPNXTR
-------------------------- $
错误(ORPSIM-16147):参数无效
X_U1.Q14 N00669 X_U1.a071 X_U1.ON X_U1.inh_bulk_n NPNXTR
-------------------------- $
错误(ORPSIM-16147):参数无效

请在下面找到输出窗口消息

请帮我解决这个问题

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     您能否共享 LMH6555仿真和 PSpice 原理图?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    请找到随附的 PSpice 文件

    e2e.ti.com/.../LMH6555.DSN

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     感谢您提供 PSpice 文件。 错误日志指出这是库问题:

        致命错误:无法打开库文件"nom_pspti.lib"

     感谢您将此事提请我们注意。 我需要就此与仿真团队合作、并在本周结束之前返回给您。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     我们已找到问题的解决方法。 当网表被导入到 PSpice 时、它将括号更改为字母、这会导致读取错误。

     PSpice for TI 内的模型应在一周内修复。  如果您想在 修复之前使用此视频导入模型、我已附上以下更新的固定网表。 再次感谢您向我们指出此问题。  

    e2e.ti.com/.../LMH6555.lib

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    感谢您的支持

    我已经尝试过更新的部件折叠视频教程、但同样的问题再次出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     我可以重新创建这个、就像我们每次尝试导入模型时、软件会使用错误的模型覆盖导入的模型。  

     这就是我们在等待仿真团队更新修复程序时解决此问题的方法:

    1.关闭 PSpice for TI

    2.编辑 TI PSpice for TI 库中的模型网表。 它位于用户的本地硬盘上。 位置在中

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\LMH6555.lib

    C:\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\LMH6555.lib

    如果您有任一文件夹或两个文件夹、请打开 LMH6555.lib 并删除所有内容、然后粘贴更正后的 LMH6555.lib 文件中的所有内容、确保内容已从中更改  

    这种情况:

    为此:

    (突出显示了区分差异的简单方法、文件中有更多差异)

    3.保存新编辑的 LMH6555.lib 文件、然后打开 PSpice for TI。 确保此时单击"不"进行库更新。 如果在此弹出窗口中单击“是”,我们刚刚编辑的文件将被不正确的网表覆盖。

    4.转到原理图、选择符号、然后右键单击 LMH6555符号。 选择 View PSpice Model (查看 PSpice 模型)、网表将弹出。 确保显示这些编辑过的行。

    5.运行瞬态/AC 分析,错误应得到修复。 但是、将会出现一个错误、即:

    按 OK。 这只是通知您软件检测到第三方。 遗憾的是、当您编辑模型并在 PSpice for TI 中使用它时、它将不再被检测为有符号模型。 因此、它将被视为第三方模型。

    感谢您对此的耐心等待。 该团队正在致力于发布库、作为软件的更新。  

    谢谢、

    Sima