This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:电气特性温度说明

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033481/opa4171-electrical-characteristic-temperature-clarification

器件型号:OPA4171

您好!

我正在寻找有关主题器件(OPA4171AQPWQ1)的数据表的一些说明。  第6.6节"电气特性"规定:

kΩ= 25°C、VS = 2.7V 至36V、VCM = VOUT = VS / 2、且 RLOAD = 10k Ω 连接至 VS / 2时(除非另有说明)

在下面几行中,该表在测试条件列中将“温度范围内的输入失调电压”明确定义为 T_A =-40°C 至125°C。  表中的其他地方有一些条目,如“温度范围内的输入偏置电流”,其中测试条件单元为空白。  请参见图像。

空白的测试条件列是否意味着相应的参数"由设计保证"但未经过测试?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为您突出显示的参数中的空白测试条件应该包括输入失调电压参数中的-40C 至125C。 我将与团队确认这一点、并将在下周再次与您联系。  

    对于第二个问题、空白的测试条件列并不意味着设计有保证、但并未经过测试。  

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert、您是否能够确认温度测试条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉迟到了。 是的、空白条件应包含工作温度范围。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!