This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601-Q1:相位噪声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036184/tlv3601-q1-phase-noise

器件型号:TLV3601-Q1

您好,

 一位客户需要 知道相位噪声@1kHz、 我们是否有关于 TLV3601-Q1相位噪声的任何参考数据? 非常感谢。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    我们通常不会指定比较器上的相位噪声、这更像是比较器规格。  我可以询问设计是否可以估算出它是什么、但同时您能否解释客户的应用以及需要它的原因?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    我应该再提到一件事。  抖动是比较器更常见的规格、我们已将其包含在 EC 表中。  希望这将帮助您的客户进行设计评估。

    卡盘