This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:输出引脚受到10mA 泄漏电流的影响

Guru**** 2781375 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035727/opa4171-output-pin-got-affected-by-10ma-leakage-current

器件型号:OPA4171

OPA4171泄漏电流从 GND 形成输出、大约10mA。 OUT 引脚的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我不理解你。 当输出端发出非零电压时、有10mA 的泄漏电流流流流过 TVS Z2? 该电流还会流经 R14并导致输出饱和? 这是你说的吗?

    请提供一些数字并发布完整的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为输出进入高电阻状态

    e2e.ti.com/.../Copy-of-single_5F00_supply-v2.4.4_2D00_emc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    由于 Z2的大结电容、该电路可能会不稳定。 低电压 TVS 可以显示 nF 范围内的电容。 U3C 的引脚9至8之间的10...22p 电容器可以改善相位裕度、并由此提高稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、C3和 C7可能会产生问题。 在这一点上安装电容器在大多数情况下会产生反作用、因为这些电容器会侵蚀相位裕度并导致不稳定。

    Kai