This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不需要的信号陷波

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4551, THS4521, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035970/unwanted-signal-notch

主题中讨论的其他器件:TINA-TITHS4521THS4551LM7705

你(们)好

为什么输出信号不是"干净"的? 但有一个缺口

我不知道我缺少什么

随附的屏幕截图+ Tina-TI 仿真

e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_DC_2B00_AC.TSC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、  

    我在您的设置中看不到任何错误-我尝试更改分析选项、但运气不好

    在任何情况下、您都希望使用此器件的升级版本 THS4551 (更好的噪声、高清和直流等)

    sim 看起来很干净、  

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_DC_2B00_AC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    输出饱和和恢复失真:

    e2e.ti.com/.../eduard_5F00_ths4521.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我发现 THS4521在压摆率和带宽方面优于 THS4551

    在 FDA 输入- 10MHz 信号上、电平为0.3V - 2.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我如何在不使用负电源的情况下解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    最终、通过略微增大 VCM:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者通过添加 LM7705、它可以从您的+4.2V 电源电压生成-0.232V 的负电源电压:

    Kai