This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:有关肖特基保护二极管的问题

Guru**** 2582845 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035865/opa564-question-about-schottky-protection-diodes

器件型号:OPA564

您好!

在 OPA564的数据表中、图 55、有两个肖特基二极管。 我理解 S1的目标:当反电动势增加放大器输出上的电压时,S1变为正向,电流可以流向电源。

但我真的不理解 S2的目标:当放大器输出上的电压下降并低于-Vpower 时,S2变为正向,但在这种情况下,电流会流向哪里?

我尝试对其进行仿真、但它必须是坏的、因为放大器输出端的电压是仿真 EMF 之一。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    您是指该图?

    如果电机发射的电压过高、电流将流经 S1流向+12V 电源电压。 如果+12V 电源电压无法吸收所有这些电流并且电压上升、则 Z1将导通、并通过吸收这部分电流将正电源电压限制在一个较小的水平、+12V 电源电压将不再能够吸收

    如果电机的电压过低、情况也会发生同样的情况。 然后电流从-12V 电源电压流经 S2流入电机、这是欠压的原因。 请注意、-12V 电源电压随后提供电流。 如果-12V 电源电压无法吸收所有这些电流、并且电压上升到负值、则 Z2将导通、并通过吸收这部分电流将负电源电压限制在一个更小的水平、-12V 电源电压将无法再提供

    请记住、正电源电压始终电流、并且可能会出现灌电流问题。 在任何情况下、只要净电流是从正电源电压流出的电流、这将起作用。 净电流变为负电流时、电流返回正电源电压输出时会发生什么情况、具体取决于稳压器特性。 安装 Z1以确保正常运行。

    还请记住、负电源电压始终灌入电流、并且可能会产生拉电流问题。 在任何情况下、只要净电流是流入负电源电压的电流、这将起作用。 当净电流变为负电流时、当电流从负电源电压输出流出时、会发生什么情况、具体取决于稳压器特性。 添加了 Z2以保证正常运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。

    如果我很理解、当电机发射的电压过低(意味着 EMF 为负、对吧?)时、放大器的输出电压可能会低于-12V、这是放大器的一个问题。 因此、在这种情况下、S2变得导电、以便负电源补偿放大器输出端电压的降低。 此外、如果电压继续下降、负电源无法再提供足够的电流、则 Z2会变得导电、因此接地端可以提供电流进行补偿。 可以吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    感谢 Kai 的详细解释!

    请记住、在驱动电感负载或电机应用时、S1、S2、Z1和 Z2是 OPA564的外部电流转向保护电路的一部分。 S1和 S2中的肖特基二极管需要具有较低的正向压降和比集成在 OPA564端子输出端的 ESD 保护二极管更快的开关类型。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比你好多了,很清楚!