This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:电压测量

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035975/ina2290-voltage-measurement

器件型号:INA2290
主题中讨论的其他器件:INA229

您好、E2E、
 
我们的客户希望通过在充电监控器中读取总线电压来测量汽车应用的电池电压。 如何使用 INA229 器件进行电压测量?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    INA229的 ADC 可测量以下几项:Vsense 电压、Vbus 电压、温度和计算出的电流、计算出的功率、 计算的能量和计算的电荷。

    这是器件配置和通过数据表中所述的寄存器测量 Vbus 电压的问题。 我假设您正在寻找。

    INA229EVM 是 GUI 的良好开端、可指导您完成测量。

    之后、我们可以使用 SysConfig 帮助开始软件开发。