This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549S 转换为 OPA549T

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035516/opa549-opa549s-convert-to-opa549t

器件型号:OPA549

你(们)好。

我有一个专为 OPA549T 设计的 PCB、但我再也无法获得该组件。 是否有人在弯曲 OPA549S 的支脚以适应 OPA549T 封装方面遇到任何问题?

提前感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我希望您不需要折弯太多的运算放大器? 在任何情况下、我都会使用具有圆边的钳子。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这可用于快速评估、但正如您可以想象的那样、不建议将其用于长期制造解决方案。  主要的风险是、引线上的应力会在销和模塑化合物之间产生间隙、从而导致分层。  脱层会导致与芯片上的水分积聚相关的许多不同性能问题。  这可能不会在基准评估中显示任何问题、需要时间进行开发。

     此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我在3引脚 TO-220封装上有弯曲的引线、但从未尝试过 OPA549所用的11引脚、封闭空间(1.7mm) TO-220封装。 我认为 很难准确地形成引脚。  

    过去、我们有客户需要针对其特殊和独特的引线安排定制 kV (7引脚)和 KVC (11引脚)封装的引线形成。 虽然我没有与任何提供定制半导体引线的公司打交道、但这些服务似乎是可用的。 如果您有许多 OPA549器件需要铅成形、并且有一家公司这样做、那么  这可能会带来最佳效果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程