This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412-N:输出摆幅至最大电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LF412-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035375/lf412-n-output-swing-to-maximum-voltage

器件型号:LF412-N

您好!

客户使用 LF412CN 构建一个简单的电压跟随器(缓冲器)电路、但他们观察到、在将输入电压调整到1V 以下后、输出达到顺从(最大 Vcc 电压)(所有行为在高于1V 时均正常)。  

他们想知道这是正常现象还是器件有缺陷。 他们在所有 LF412CN 批次中都遇到了这种情况。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    这是该器件的正常操作。 有效的共模范围为 VEE + 4V 至 VCC - 4V。  换句话说、输入不是轨到轨输入。

    什么是电源电压? 我们还有许多其他工作电压低于1V 的运算放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是的、幸运的是、对于典型的个人来说、这可以在高达+14.5V 的输入电压下工作。 但对于其他人、它只适用于低于+11.0V 的输入电压。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Kai:

    感谢您的回答。 客户想知道为什么只有低于1V 时、输出将摆动至最大电压? 假设 V+为5V、V-为 GND。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    对于 LF412-N、+5V 单电源的电源电压太低 根据数据表的图3、最小电源电压为+/-5V。 这是合理的、因为共模输入电压限制。 请记住、输入电压必须与电源轨保持4V 的距离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    答案在原理图中。

    Q4和 Q5需要导通、以保持输出线性或 VOL。 需要 2个 VBE (Q4B 时大约为1.3V)

    当 IN+引脚低于1V 时、栅极输入晶体管 J2将正向偏置、源极电流将流出栅极引脚。 因此 Q4和 Q5关闭、从而使输出变为高电平。