This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:频率响应:增益= 2~10 μ V

Guru**** 2694245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551, THS4500, THS4505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034728/lmh6551-frequency-response-gain-2-10

器件型号:LMH6551
主题中讨论的其他器件: THS4500THS4505

您好!

D/S 图3显示增益= 1, 您能否向我们的客户提供增益= 2至10的类似数据?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

     对于 更高的增益、我建议使用 LMH6551 PSpice 模型来仿真该器件的频率响应。 随着增益的增加、交流峰值将减小、这也会导致带宽的降低。  

     我正在研究我们在更高增益下可能对此器件进行的任何内部测试、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

     遗憾的是、在增益较高的情况下、我无法在器件上找到可用的测试。 从这个 e2e 线程中、器件的增益带宽积大约为200MHz、所以增益2至10的估算将导致一个大约67MHz 至19MHz 的系统带宽。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    370MHz 运算放大器的1GHz 带宽? LMH6551的模型似乎无法正常工作:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_lmh6551.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 LMH6551模型似乎可疑、因此需要考虑其他支持+/-5V 的 TI FDA - THS4500至 THS4505也可能满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的友好支持。
    我知道仿真模型不能正常工作。
    我还向客户报告没有实际的测量数据。

    此致、

    Hiroshi