This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:灌电流/拉电流能力

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035501/lmh6702-sink-source-capabilities

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件: OPA695

大家好、

只需确认 一下、LMH6702可以灌入电流以及拉电流、对吧? +/-50mA

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上米切尔  

    LMH6702在此规格上很稀疏、 但+/-50mA 典型值-位于器件内部更像 OPA695 - BurrBrown 器件 National 与 LMH6702匹配-这显示了爪形曲线的开始、显示了更高输出电流时的电压摆幅损耗- LMH6702也具有这种类型的特性、只是没有显示、  

    然后、我们尝试显示一些过热信息-我现在看到了我在2003年所做的数据表更新在这里产生了一个错误-最右边的"A"表示100%出厂 ATE 测试-这仅适用于25°C 环境规格。、 不是此更新所暗示的过热、  

    我之前有一个 OPA695数据表、其中显示了当时我们输入的所有规格表详细信息、不确定为什么它们浪费了更新中的所有这些好信息、 但该器件仍然类似于此处的规格表、我在其中执行了一种格式、尝试以公认的密集格式在不同温度范围内显示最小值/最大值。  

    e2e.ti.com/.../OPA695-Data-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    是的、任何其他解释都毫无意义。

    数据表中有一个有关高负载电流的提示。 在数据表的图7中、可以看到流入100R 负载的6Vpp 方波。 当反馈电阻器为237R 且增益为2时、与100R 负载并联的附加负载为237R x 2 = 474R、从而将 OPAMP 输出检测到的有效负载降至83R。 这将导致负载电流为+/-36mA。 因此、从图7可以看出、负载电流至少为+/-36mA。

    Kai