This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:DRV103的 TINA 仿真错误

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2205, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035151/opa2205-tina-simulation-error-with-drv103

器件型号:OPA2205
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

我创建了增益为7.5的差分放大器。

输入电压为335mV。 但是、我将获得7.55V 的输出电压。 预期输出电压为2.51V、

此错误的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sadashiva

    根本原因是您违反了 OPA2205中的共模电压要求。 对于单电源电压、VCM 需要高于1Vdc。

    如果您使用双电源电压轨作为下面的示例、这是可以的。  

    e2e.ti.com/.../OPA2205-Diff-Amp-09092021.TSC

    如果您 有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的快速响应、

    我的设计中没有负电源。  

    我已将 OPA2205替换为 OPA192、并在 OPAMP 输出端添加了二极管、电容器电路。

    • 添加二极管、电容器和电阻器后、OPA192出现收敛问题。 如何解决此问题? 包含.tsc 文件。 将 R8从10K 更改为12K 时、错误消失

      添加二极管、电容器和电阻器(10K)时、OPA2205不会出现相同的误差。

    e2e.ti.com/.../sbvc004b_5F00_OPA192.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sadashiva

    问题似乎在于特定的肖特基二极管和100nF 电容器。 我更改为 Si 二极管和不同的肖特基二极管、收敛问题消失了。  

    如果必须在输出端放置100nF 的容性负载、则可能需要补偿 OPA192、以便电路可以驱动容性负载。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Raymond