This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:输出信号电压削波为5V

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035450/ua741-output-signal-voltage-clips-at-5v

器件型号:UA741

我正在尝试为我公司的某个产品中的应用创建一个基本的信号放大器。  要求是我能够接受输入信号电压并输出更高的信号电压。  该放大器电路用于其中一个控制系统、不用于驱动高负载。  引脚3处的输入信号来自源极的高阻抗、因此我省略了设计中的输入电阻器、因为它不起作用。  我省略了引脚1和5之间的电位器、因为失调电压是在80uV 以下测量的、不会影响所需结果。  因此、引脚1和5与引脚8一样接地。

如下图所示、这是一款增益为2.12的非常基本的同相放大器。  我省略了每个电源中的旁路电容器、因为在测试期间旁路电容器的存在和不存在对我面临的问题没有影响。  所有功能都按预期工作、直至达到 I 交叉2.34V 输入的点。  任何更高的电压、我的输出电压削波为5V。  我希望/期望能够根据此组件的规格部分获得至少10V 的输出。

如何实现所需的满输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路的增益应为3.12。

    您为什么将引脚1和5接地? 保持它们断开、或在负电源上添加适当的电阻器。

    (另请阅读 不使用741运算放大器的原因?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    还要验证12V 电压是否不会由于+12V 电源上的低电流限制设置而下降。 您有大量的反馈电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我复制了第一版原理图的运算放大器部分、在开始测试之前必须更正反馈和增益值。  为了获得适当的增益、我必须为 Rg 使用107欧姆电阻器、为 RF 使用120欧姆电阻器。  1k 和2.12k 分别是不正确的值。

    1和5因习惯而被淘汰。  这是我的教授在学校教授的东西。  我已经使用浮动和电位计测试了此电路、并且在行为上没有发现任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    增益(在同相输入端)为(Rf/Rg)+1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上没有考虑过这一点。  我更专注于调整增益以满足我的需求、而不认为反馈本身可能是我问题的原因。  我将测试站重新设置为运行、并使用10k 表示 Rg、12k 表示 RF 的值运行测试。  我运行的输入信号为4.4V、输出为9.674V、增益为2.2、超出了我的峰值输出电压要求。

    这已经解决了我的问题、谢谢 Ron!