This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:增益和 RL 选择

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034910/ina139-gain-and-rl-selection

器件型号:INA139

大家好、

 

INA139的数据表显示了用于设置增益的 RL 选择表。

根据我的理解、增益=RL/1k。 使用表中未列出的电阻器是可以正常工作的。

因此、如果我想将增益设置为13.5、使用13.5k Ω(或最接近的13.3k)电阻器是可以的、它是正确的吗?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    你是对的。 该表作为常用增益的示例提供、但使用13.3k 电阻器创建13.5 (或13.3)的增益是完全可以的。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    非常感谢您的快速响应! 我知道。

    此致、

    Kurumi