This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4051, TINA-TI, THS4541, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034920/ths4541-ths4541

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:THS4051TINA-TIOPA858

我正在寻找一个 THS4051 PSPICE 模型、我可以使用它。

我下载了 THS4051的 PSPICE 模型、该模型在该论坛的其中一个主题中链接到、我遇到了错误。

以下是该链接:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844373/ths4541-the-pspice-model-for-ths4541-dose-not-work

e2e.ti.com/.../2450.THS4541_5F00_Pspice.CIR

我在 TI E2E 论坛上找到了一个主题、建议通过10个 MOhm 电阻器将一些节点接地。

我遵循该建议创建了我在此处附加的 PSPICE 文件、但仍然有一个错误、如下所示:



错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA

直接牛顿迭代未能找到.op 点。  (使用".option noopiter"跳过。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

     您是否需要 THS4541或 THS4051的 PSpice 网表? 我尝试了您链接的 THS4541 CIR 文件、它在我的末尾工作正常、但我确实使用了 TINA-TI。

        

     使用 PSpice for TI 的参考设计也可在我的端使用 您是否能够运行 此处的 THS4051 PSpice 电路 (标题为示例电外科参考设计)或 此处的 THS4541 PSpice 电路 (标题为 OPA858、THS4541流式细胞仪示例前端 PSpice 参考设计)、并报告这些电路是否对您有效? 如果确实如此、我会使用这些符号+网表、但我觉得这是软件中的设置问题。

    谢谢、
    Sima