This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:关于并行连接

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, TMCS1108, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034936/ina250-about-parallel-connection

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件:TMCS1108、TMCS1100

大家好、

是否可以并联连接这些器件以感测高于15A 的电流?
我想使用具有内置电阻器的产品、但它具有电流限制、因此我想知道如何感应大电流。
我还想知道、对于 TMCS1108等霍尔效应器件、是否可以实现同样的操作。

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    是的、这是可能的。  请参阅数据表中的第8.2.2节。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina250.pdf#page=21

    请记住、封装电阻不受控制、可能会因器件而异。  这将导致电流不会在两个并联器件之间均匀分布。

    对于 TMCS1108、您可以执行该操作、但需要执行一些后处理来合并电流。  如果您希望使用与 INA250组合信号的相同方法、则需要使用 TMCS1100、因为该器件具有基准输入。