This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:S/H 电路应用

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034166/opa2990-the-s-h-circuit-application

器件型号:OPA2990

你(们)好

我的客户尝试使用 OPA2990制造 S/H 电路、他们想知道开环还是闭环在精度方面更适合此应用。

此外、如果使用闭环设置、跟随器输出还是集成器输出更好?

请告诉我、我们是否也有关于此问题的任何应用手册。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    按照 S/H 电路、您是指采样保持吗? 如果是、您能否告诉我们客户使用的是哪种 ADC? 我想 ADC 有相关的应用手册、我们可以利用这些手册。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    客户正在将 TM4C1294的 AD 端口用于 ADC。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    我找到了这份功能强大的应用手册、其中使用了 LF398、但该理论可应用于 OPA2990: https://www.ti.com/lit/an/snoa223/snoa223.pdf

    至于客户的实际问题:"对于要求高精度的应用、可以使用闭环架构、具有跟随器输出(图8)或集成器输出(图9)。 尽管速度略低、但反馈显著提高了 S/H 相对于开环配置的精度。"  

    我建议与客户分享应用手册。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    客户在查看配套资料后添加了一个附加问题、您能否回答以下问题?

    '应用手册是关于 LF398的、但 OPA2990也适用于闭环应用吗? 此外、对于闭环应用、如果将第一个运算放大器的关断引脚拉至高电平、输出是否会按预期切断、或者是否会有任何其他响应?"

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    OPA2990可用于闭环应用、以下是频率与增益的限制:  

    有一个单独的 e2e 线程处理 SHDN 操作:  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978025/opa2990-shdn-operation

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州