This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:ALERT 引脚上的电压、同时芯片未通电

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034675/ina226-q1-voltage-on-alert-pin-while-chip-is-not-powered

器件型号:INA226-Q1

您好!

你好。

我们想知道、如果 ALRET 引脚在 芯片通电之前通过上拉电阻器看到电压、是否会出现问题。

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    只要上拉电压小于6V、ALERT 引脚在芯片上电之前通过上拉电阻器看到电压就不会成为问题。

    此致、Guang