This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD164:总体未调整误差的偏移误差

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033893/tipd164-offset-error-for-total-unadjusted-error

器件型号:TIPD164
主题中讨论的其他器件:ADS1248

尊敬的 TI 专家:

我无法获得 表6-8所示的失调电压(mV)结果(https://www.ti.com/lit/ug/tidu491/tidu491.pdf?ts=1630943856512&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsolution%252Fanalogue-input-module)

如何从表6中获得值12 电压(ppm)(+/-10V)和19 电流(ppm)(+/-25mA)(典型值)(0.24)。  您能解释一下 表6、7和8中用于计算这些偏移(mV)电压和  电流(ppm)值的公式吗?

此致、

Davut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 将会更加精确

    根据表6:失调电压、VOLT= 0.24/20*1e3 = 12ppm 和 失调电压、电流= 0.24/(50e-3*249)*1e3 = 19.2771ppm

    但是,表7中的值无法通过以下方式建立(对于电流): 失调电压,VOLT= 1.25/20*1e3 = 62.5ppm 和 失调电压,电流= 1.25/(50e-3*249)*1e3 = 100.4016ppm 该值在表中为88ppm。

    根据 表8: 失调电压、VOLT= 0.015/(20*0.2)*1e3 = 3.75ppm 和 失调电压、电流= 0.015/(50e-3*249*0.2)*1e3 = 6.0241ppm。  我不理解的是最后一次计算。  为什么未使用输入 AIN0上施加的电压基准值+2.5V (Voffset、VOLT=Voffset、电流= 0.015/2.5*1e3 = 6ppm)?  

    此致、

    Davut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davut:

    感谢您发帖。  

    您为表7 Voffset、current 显示的数学运算是正确的。 我将与此设计的作者联系、以再次确认并进行必要的更新。

    表8显示了 ADS1248误差的产生因素、这些因素被声明为 失调电压、增益误差和增益非线性。 这就是为什么在最后一次计算中不使用 Vref。