This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:未使用的 SDO (MISO)引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034076/lmh6882-unused-sdo-miso-pin

器件型号:LMH6882

你好!

从数据表复制:"SDO 引脚是电流输出、需要外部偏置电阻器来产生正确的逻辑电压。 Ω Ω 180k Ω 至400k Ω 的电阻器值。'

我们不需要通过 SPI MISO 读取寄存器。

因此、请务必确保:只要我们不需要读取寄存器数据、我们就可以让 SDO 引脚悬空。 对吧? 或者、在没有外部电阻器的情况下、SDO 电流输出是否会导致任何问题?

此致、

Andre


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

      是的、没错。 SDO 为高阻抗状态、除非 CS (片选引脚)有效。 您可以使 SDO 引脚悬空、但引脚14同时为 SDO (串行接口)和 D0 (并行接口)。 如果器件处于并行模式、并且您需要0.25dB 增益更改步长、则需要控制此逻辑状态。  

       这来自第7.4.2节中的数据表:"衰减器控制引脚在内部偏置为具有弱上拉电阻的逻辑高电平状态、但 D0 (引脚14)除外、它由于共享的 SDO 功能而偏置为低电平。 如果控制总线保持未连接状态、则放大器增益将设置为6dB。"  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    祝你度过美好的一天!
    Andre