请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6882 你好!
从数据表复制:"SDO 引脚是电流输出、需要外部偏置电阻器来产生正确的逻辑电压。 Ω Ω 180k Ω 至400k Ω 的电阻器值。'
我们不需要通过 SPI MISO 读取寄存器。
因此、请务必确保:只要我们不需要读取寄存器数据、我们就可以让 SDO 引脚悬空。 对吧? 或者、在没有外部电阻器的情况下、SDO 电流输出是否会导致任何问题?
此致、
Andre