This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]用于实验室和现场仪表的精密放大器

Guru**** 2908280 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, THP210, OPA2182, OPA2387, OPA197, OPA391, INA821, INA826, LPV821, OPA369

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034311/faq-precision-amplifiers-for-lab-and-field-instrumentation

主题中讨论的其他器件:OPA2206THP210OPA2182OPA2387OPA197OPA391INA821INA826LPV821OPA369

实验室和现场仪表中的 PRAMPS

分析实验室设备可用于早期检测疾病和生命科学中的药物开发。 用于质谱、光谱分析和色谱分析的仪器需要高精度。 精密放大器是信号调节和模拟信号处理设计的关键部分。

现场仪表设备包括广泛的测量、包括液体分析、压力和温度监测。 数据记录器和过程控制等便携式现场仪器需要低功耗和低噪声、以便在不降低测量精度的情况下最大限度地提高效率。

 

图1. 高精度信号调节块的典型方框图   

 

 

在图1中、OPA2206可针对远高于36V 工作范围的电压提供所需的保护(高达40V)。 OPA2206具有超 β 输入晶体管、与其他双极器件相比、可大幅降低输入偏置电流。 由于其超 β 输入、OPA2206具有高输入阻抗和极低的电流噪声、因此适用于各种模拟信号处理、包括缓冲高电压信号。

在下一级中、THP210用作 差分放大器来驱动高分辨率 ADC。 超低本底噪声和差分输出可提高抗噪性能、从而更大限度地减小对 ADC 的影响、并帮助将整个系统 ENOB 保持在适当的水平。 除了将 THP210用作差分驱动器、OPA2182还用作基准缓冲器。 零漂移运算放大器提供12nV/C 的极低偏移漂移、并使系统设计人员能够避免复杂的校准方案。 零漂移拓扑实际上消除了1/f 分量、从而提高了整个系统的精度。

 

 

表1. 推荐用于实验室仪表的精密运算放大器

 

规格

OPA2387

OPA197

THP210

OPA391

系统优势

超高精度

支持多路复用器

超低噪声

微功耗零漂移

电源电压范围(V)

1.7至5.5

4.5至36

3至36

1.7至5.5

GBW (典型值、MHz)

5.7.

10.

9.2.

1

输入失调电压(最大值、µV μ V)

15.

100

40

45.

µV 偏移漂移(典型值、μ V/°C)

0.003.

0.5.

0.1.

1

噪声@ 1kHz (典型值、nV/rtHz)

8.5.

5.5.

3.7.

60

每通道 Iq (最大值、mA)

0.57.

1

0.95

0.024.

输出电流(典型值、mA)

55

60

31.

60

 

 

表2. 推荐用于实验室和现场仪表的精密仪表放大器

 

 

规格

INA821

INA826

系统优势

高输入 Z、高 CMRR

低功耗高 CMRR

电源电压范围(V)

4.5至36

4.5至36

GBW (典型值、MHz)

5.

1

输入失调电压(最大值、µV μ V)

35.

150

µV 偏移漂移(典型值、μ V/°C)

0.4.

2.

增益漂移(ppm/°C)

5.

1

噪声@ 1kHz (典型值、nV/rtHz)

7.

18

每 µA Iq (最大值、μ A)

650

200

对于便携式现场仪表设备、精密低功耗运算放大器有助于提高系统效率、同时保持信号完整性。  

表3. 推荐的极低功耗精密运算放大器

规格

LPV821

OPA369

系统优势

极低漂移、毫微功耗

零交叉、而不是非常低的功耗

电源电压范围(V)

1.7至3.6

1.8至5.

GBW (典型值、kHz)

8.

12.

输入失调电压(最大值、µV μ V)

10.

0.75

µV 偏移漂移(典型值、μ V/°C)

0.02

0.4.

噪声@ 1kHz (典型值、nV/rtHz)

215.

290

每 µA Iq (最大值、μ A)

0.650

0.8.