This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:VIL 逻辑输入电平、低电平参考

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034208/ina238-vil-logic-input-level-low-consult

器件型号:INA238

大家好、

客户对 VIL (逻辑输入电平、低电平)感到困惑、这也显示在下面的 D/S 屏幕截图中。 他们发现其电路板中的低 I2C 电平超过0.4V、但器件工作正常。 那么、如何在此处了解低于 VIL 规格?

根据我的理解、我们通常将其他器件中 VIL 的最小值称为安全设计。 我也对这部分感到困惑。 请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    VIL 相对于器件 GND 而言、有时可能与系统 GND 不同、而且根据探针电阻和电感也很难测量。  从本质上讲、电压需要低于0.4V 才能保证使逻辑低电平状态跳闸、这是通过器件引脚本身测得的。 我的建议是尝试重新测量器件引脚本身、并查看电压是否实际低于0.4V。