This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:OP07-W 芯片图

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033991/op07-op07-w-chip-diagram

器件型号:OP07

大家好、

是否可以获得 OP07-W 的芯片图? 

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuya、

    OP07是一款传统器件、我在我们提供的信息中找不到任何芯片信息。 我将与生产 OP07 的 TI 组织核实、看看他们是否可以提供任何东西。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuya、

    我们的制造团队能够为 OP07-W 提供芯片键合图像 这是 TI 可以提供的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程