This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:如何测量失调电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033640/opa188-how-to-measure-the-offset-voltage

器件型号:OPA188

我制作了一个如图所示的电路、并实际测量了它、但偏移电压太小、无法通过示波器进行确认。 我想知道是否有一种测量方法可用于无法测量分钟值的测量仪器、如示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../ryu_5F00_opa188.TSC

    在该电路中、OPA188的输入失调电压乘以系数

    100K/10 + 1 = 10001

    因此、上述仿真中 OPA188的输入失调电压大约为

    48.6mV/10001 = 4.9µV μ V

    请0.4µV、由于 OPA188的输入偏置电流、可能会出现高达约+/-μ s 的测量误差。

    C1可降低电路带宽并大幅降低噪声。 R5是防止相位裕度减小和有助于保持电路稳定所必需的。

    R3和 C2构成一个额外的低通滤波器。

    请记住、使用超低输入失调电压进行测量可能非常棘手。 必须通过将 Faraday 笼连接到信号接地来屏蔽电路。 此外、热电势也可以发挥作用。 因此、必须非常小心地进行焊接、并且必须防止测量期间任何空气流经电路。 法拉第笼起着双重作用。 让电路保持完全的热稳定性并找到一个热电流锂离子电池。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能无法在缓冲器配置中测量几个宏电压偏移、因此 Kai 使用高增益滤波的方法 非常好。 我唯一想补充的是、OPA188等许多斩波放大器可能需要上面显示的 R4来匹配输入端子之间的输入阻抗(R2||R1=~10 Ω)、从而消除不匹配输入阻抗上 IB 尖峰的换向。