Other Parts Discussed in Thread: OPA188
我制作了一个如图所示的电路、并实际测量了它、但偏移电压太小、无法通过示波器进行确认。 我想知道是否有一种测量方法可用于无法测量分钟值的测量仪器、如示波器。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryu、
我会这样做:

e2e.ti.com/.../ryu_5F00_opa188.TSC
在该电路中、OPA188的输入失调电压乘以系数
100K/10 + 1 = 10001
因此、上述仿真中 OPA188的输入失调电压大约为
48.6mV/10001 = 4.9µV μ V
请0.4µV、由于 OPA188的输入偏置电流、可能会出现高达约+/-μ s 的测量误差。
C1可降低电路带宽并大幅降低噪声。 R5是防止相位裕度减小和有助于保持电路稳定所必需的。
R3和 C2构成一个额外的低通滤波器。
请记住、使用超低输入失调电压进行测量可能非常棘手。 必须通过将 Faraday 笼连接到信号接地来屏蔽电路。 此外、热电势也可以发挥作用。 因此、必须非常小心地进行焊接、并且必须防止测量期间任何空气流经电路。 法拉第笼起着双重作用。 让电路保持完全的热稳定性并找到一个热电流锂离子电池。
Kai