This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:ADC 本机分辨率

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034081/ina3221-adc-native-resolution

器件型号:INA3221

您好、先生、

根据数据表中提到的固定8mV 总线电压寄存器 LSB、满量程寄存器值会产生32.76V。
如果我使用12位来计算、我可以得到32.76V 寄存器值。
为什么 ADC 本机分辨率为13位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    Vbus 测量中不使用符号位、因此 Vbus 值少一位。  Vsense 使用13位、因为它需要符号位。