This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:电流噪声功率频谱密度图

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033966/lmp2012qml-sp-current-noise-power-spectral-density-plot

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMP2012

大家好、

你好。

我们的客户 需要  LMP2012WGLLQMLV 的电源电压范围和电流噪声功率频谱密度图(即 xxfA/RT-Hz)。  如果您只有离散频率的电流噪声、他们希望您可以提供该噪声。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP2012的电源电压范围为2.7V 至5.25V -请参阅下文。

    LMP2012的输入电流噪声频谱密度可使用可用的宏模型进行仿真-请参阅下文。

    下面我附加了宏模型、以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../LMP2012--Noise.TSC