This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:无电源时的输入电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034016/ina271-input-voltage-when-no-power

器件型号:INA271

大家好、

你好。

我们的客户对 INA271有一些澄清。  如果他不为其供电、他能否对其输入施加60V 共模电压?

感谢您的确认。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    数据表的第10.1节显示"是"、您可以这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    Kai 比我今天早上要快:)。 他也是对的。 我们在第10.1节中明确指出、客户可以执行以下操作: