This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:INA240A1-Q1/INA181A4QDBVRQ1泄漏电流检查

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033641/ina181-q1-ina240a1-q1-ina181a4qdbvrq1-leakage-current-check

器件型号:INA181-Q1
主题中讨论的其他器件:INA181INA240

尊敬的团队:

您能帮助检查以下的泄漏电流吗?

部件。 否

温度 (直流14V)

泄漏电流

INA240A1-Q1

125C

+25C

- 40C

INA181A4QDBVRQ1

125C

+25C

- 40C

谢谢你。

BR、Hannah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    您是否注意到数据表的图22?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、

    Kai 在这里是正确的。 上述每个器件的输入偏置电流均可在其各自数据表的曲线数据中找到。  

    可在数据表图22中找到 INA181信息:

    可在数据表图16中找到 INA240信息: