This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200设计评审

Guru**** 2981860 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, DRV8872, AMC1200, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033378/amc1200-amc1200-design-review

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:CC1350、 DRV8872、 TLV6001

您好、E2E、

我们的客户使用 DRV8872电机驱动器来运行直流电机、并希望使用 Rsense 电阻器记录电流、为此、他们决定使用隔离放大器。 客户想知道如何在 CC1350中馈送 AMC1200的输出、他们是否应该使用两个 GPIO 将 AMC1200的输出馈送至 CC1350?

如果适用于电流感应、还请帮助查看其布局和原理图。

e2e.ti.com/.../Schematic-and-Layout.zip


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    CC1350具有板载 ADC、对吧?  使用模拟输入连接 AMC1200。  您的原理图看起来有点偏、您可能会考虑在 CC1350之前使用差分至单端级、而不是使用您拥有的电容器-不确定原理图是否已完成、有些连接似乎缺失。  总之、您可以在以下位置找到示例电路: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa229

    您还需要确保差分到单端级的输出与 ADC 输入范围相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的客户已决定将 TLV6001用于单端输出、该输出将馈送到 MCU ADC (12位)。 随附的是使用数据表建议的原理图、您能帮助验证吗? 它用于 DRV8872中的电流感应、由于客户需要正确计算、某些电阻器仍然没有值。

    此致、
    卡洛

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您可以使用齐纳电源向 AMC1200添加另一个1uF 电容器。  在 TLA6001上、您需要对 IN+进行偏置、请查看我之前提到的应用手册。