This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:结构检查

Guru**** 2785905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033559/lm8272-structure-check

器件型号:LM8272

团队、

您能告诉我以下连接是否正常吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    左侧 OPAMP 工作正常。 但是、正确的运算放大器不能与输出端保持一致、直至-5V。 但您可以将右侧运算放大器的+输入连接到左侧运算放大器的输出。

    另一个问题是高输入偏置电流。 LM8272的性能。 8k 时为2µA Ω(10k 和40k2并联)、可提供16mV 的附加失调电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的善意评论! 要清除该位、应断开 PIN6和引脚7的连接、对吧? 我们是否可以悬空引脚5、PIN6、引脚7来禁用合适的运算放大器?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    对于未使用的运算放大器、建议的配置是缓冲器配置、而不是悬空、因此您可以确保运算放大器处于线性范围内。 您可以 在此处找到更多信息。 如果这是一个新设计、您是否有特殊的理由要查看 LM8272? 您还可以使用单通道器件、而不必担心未使用的连接(以及更低的输入偏置电流来解决输入偏置电流产生的任何失调电压问题)。 如果您对较新的器件感兴趣、我很乐意帮助您找到替代器件!

    使用未使用的放大器时、您将遇到的问题是输入是轨到轨的、但输出下限大约为 V-的250mV (根据 数据表)。 将反相和同相端子置于不同电压下将强制运算放大器尝试纠正此问题、并可能导致过多的电流消耗。 根据上面链接的应用手册、在这种情况下、建议使用运算放大器同相端子上的电阻分压器进行连接。

    我同意 Kai 对另一个运算放大器的评论。  

    最棒的
    Jerry