This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311在100kHz 下工作?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033148/amc1311-amc1311-work-for-100khz

器件型号:AMC1311

您好!  

我们尝试将 AMC1311用于电压检测控制环路。

我们需要100kHz 采样。

AMC1311是否适用于100kHz 采样电压感测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kitamura-San、

    您能在此处提供更多详细信息吗?  您是尝试通过 AMC1311测量100kHz 信号、还是尝试使用 ADC 以100KHz 采样率对 AMC1311输出进行采样?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 AMC1311用于工业交流/直流(LLC 全桥)。

    我们需要通过 AMC1311监控电压、以100kHz 的频率进行控制。

    在回答您的问题时、我们将尝试使用采样率为100kHz 的 ADC 对 AMC1311输出进行采样。

    AMC1311是否可以在该控制环路上以100kHz 的频率运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    您可以以100kHz 的频率进行所有采样。 这不是问题。 但我们正在尝试找出 AMC1311在您的电路中应有的带宽。 那么、AMC1311应传输的最大信号频率是多少?

    Kai