This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316:输出对地短路

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033243/tlv2316-output-short-to-gnd

器件型号:TLV2316

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLV2316并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)您能否告知我们 TLV2316的输出对地短路时的行为。

(2)当输出短路继续时、
是否有可能冒烟或起火?
(部件是否能够承受输出短路)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    所有内容均可在数据表中找到:

    这是:

    在输出端插入限流电阻器可以增加输出电流的限制、从而限制封装中耗散的热量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好 Inoue、

    请告诉我 Kai 的回答是否完全回答了您的问题! 如果您需要更多说明、请随时咨询!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Robert、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一