This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:放大器论坛

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033219/ina3221-amplifiers-forum

器件型号:INA3221

想問這種定時CONTRO循環偵測的功能,會應用在哪寫線路設計上?μ A

我想问一下、该时序控制环路检测功能将应用于电路设计的哪个位置?

謝謝 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读过数据表的第8.3.2.4节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、  

    Kai 在这里是正确的。 数据表的8.3.2.4对此进行了说明。  如本节所述、这是为了确保正确的电源排序和确保总线通道有效。 如果不是这种情况、将通过此引脚通知用户。 有关完整详细信息、请参阅此数据表部分