This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM193DR、LM293DR 和 LM2903DR 之间的差异

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM193, LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033454/lm2903-difference-between-lm193dr-lm293dr-and-lm2903dr

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM193LM293

大家好、

由于  电源问题、我们分配的客户考虑使用 LM193DR 或 LM293DR 代替 LM2903DR。 我对此有疑问。

1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 只是测试流程和资质审核流程上的差异?

2) 2)绝对温度范围以外的特性差异是多少?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    我们不能在公开论坛上讨论实际的内部分歧。 我将直接与您联系。

    但可以这么说、LM293和 LM2903非常相似、但 LM193确实使用了不同的裸片。